请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT Thread 中讨论的其他器件:Energia、 EK-TM4C1294XL
尊敬的先生:
我们将 TM4C1294用于我们的项目之一。 到目前为止、我们正在使用 Energia 的以太网堆栈。 现在、我们要在当前堆栈上修改/创建一些 API。
我们面临的问题是:1. 该 Energia 堆栈不稳定。 它断开连接。
2.我们需要访问堆栈来修改 API
因此、如果任何人都有用于 IAR/CCS 的稳定堆栈和代码、请为我提供相同的堆栈。
此致。