请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
我想测试 L2RAMMW 的 ECC 机制。
我看到技术参考手册中描述的诊断测试程序错误地测试1或2位。
在这种情况下、将检查 RAMERRSTATUS[22、21、20、19、12、11、10、4]以进行测试。
通过其它步骤,是否可以测试 RAMERRSTATUS 寄存器中的以下位:
Bit0:CPUWE (CPU 写入单个错误)
BIT1:REME (读取 ECC 故障错误。 表示 SECDED 逻辑未能校正读-修改-写操作时的单个位错误)
BIT3:WEME (写 ECC 故障错误。 该位表示 SECDED 逻辑未能纠正单个位错误
在 CPU 写入操作期间)
Bit 5:CPUWDE (CPU 写入双位错误。 该位表示在写访问期间检测到 ECC 不可纠正(双位)错误
Bit7:RMWDE (读-修改-写双位错误。 该位表示 ECC 不可纠正(双位)错误
读取访问期间检测到的读修改写操作)
此致、
François μ A