This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS570LS1224:IAR 编译器的闪存库 F021和 wchar_t 问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/771337/tms570ls1224-tms570ls1224-flash-library-f021-and-wchar_t-problem-with-iar-compiler

器件型号:TMS570LS1224

您好!

根据我们的客户要求、我们必须使用 IAR v8.22进行项目开发。
但是、我在编译 F021闪存库版本02.01.01的 wchar_t 数据类型大小不匹配问题时收到警告?

在前面的论坛中、建议 降级 IAR Workbench。 但是、 是否还有其他解决方案呢?  

谢谢、此致、
Abrar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以共享 F021_API_CortexR4_be.lib 的源代码以便进行必要的修改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Abrar、

    我会将您的问题转发给我们的软件团队。