请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1224 您好!
根据我们的客户要求、我们必须使用 IAR v8.22进行项目开发。
但是、我在编译 F021闪存库版本02.01.01的 wchar_t 数据类型大小不匹配问题时收到警告?
在前面的论坛中、建议 降级 IAR Workbench。 但是、 是否还有其他解决方案呢?
谢谢、此致、
Abrar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据我们的客户要求、我们必须使用 IAR v8.22进行项目开发。
但是、我在编译 F021闪存库版本02.01.01的 wchar_t 数据类型大小不匹配问题时收到警告?
在前面的论坛中、建议 降级 IAR Workbench。 但是、 是否还有其他解决方案呢?
谢谢、此致、
Abrar