This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS-MCU:启动新的 TI-RTOS 项目

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220S, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/770329/rtos-ti-rtos-mcu-starting-a-new-ti-rtos-project

器件型号:TI-RTOS-MCU
主题中讨论的其他器件:CC3200CC3220SCC3220SF

工具/软件:TI-RTOS

启动新项目时、TI-RTOS 模板不再显示在项目模板中。  是否有方法可以启用此功能或其他方法(除了复制示例(lame))?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    您所指的 TI-RTOS 是:TivaC、C2000等? 您如何访问这些示例? 您能否提供有关您尝试执行的操作的确切详细信息?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我想知道从零开始为 CC32xx 创建 TI-RTOS 的步骤是什么。  一些培训材料显示您启动了一个新的 CCS 项目并在 TI-RTOS 模板下选择空项目。  但是、RTOS 模板不再显示。  我已经使用 Resource Explorer 获取"Hello"示例、但这并不像使用模板那样简单/方便。

    是否有办法让 TI-RTOS 显示在项目模板下?

    我正在使用 CCS v8.3。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    您需要哪种器件? CC3200 (较早版本)或 CC32XX (例如 CC3220S、CC3220SF 等)。

    对于 CC3200器件、您可以从适用于 CC3200的 TI-RTOS 产品中获取 TI-RTOS 示例:  

    要访问这些示例、请在上一页安装2.16版本。 我们建议只使用默认的 c:\ti 位置。 启动 CCS、它应该会发现新产品(TI-RTOS 和 XDCtools)。 重新启动 CCS (安装新产品后)后,您可以打开 View->Resource Explorer Classic (在本地计算机上搜索)。 您现在应该会看到这些示例。 注意:我们实际上应该将其称为适用于 CC3200 (而非 CC32XX)的 TI-RTOS。

    注意:如果您没有 Resource Explorer Classic、这意味着您有较旧的 CCS。 在这种情况下、只需使用 Resource Explorer (因为较旧的 CCS 版本仅在本地计算机上查看)。  

    对于较新的 CC32xx 器件、示例位于 SimpleLink SDK 中:  

    同样、在 c:\ti 中安装上述产品并启动 CCS。 CCS 应该会发现新产品。 除非需要新的 XDCtools、否则无需重新启动 CCS。 在 View->Resource Explorer (非经典)中查看示例并将其导入 IDE (右侧图标,我高亮显示)。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Todd。 我找到了空项目。

    我在另一篇文章中读到、要启动 XDCTool、您必须右键单击.cfg 文件。 但是、由于它没有.cfg 文件、如何启动 XDCTool?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick、

    很高兴你能找到它。

    对于许多 SimpleLink SDK 示例、我们有主应用程序(例如空应用程序)、它依赖于内核项目。 导入空项目时、您应该已经看到 tirtos_blah_blah 项目也被创建了。 它包含.cfg 文件。 请查看 SimpleLink SDK 用户指南(在使用 TI-RTOS 进行配置部分)、了解有关内核项目的更多详细信息。

    我们更改了默认值、将文件作为文本文件在 CCS 8中打开(或者至少我认为它是8...)。 您可以选择.cfg 并右键单击并选择"Open with -> XGCONF"。 CCS 将记住此选择、因此在将来、如果您只双击它、它将对该.cfg 文件使用 XGCONF。

    我们发现越来越多的人喜欢使用文本编辑器、因为图形工具有时很慢。

    Todd