Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220S, CC3220SF
主题中讨论的其他器件:CC3200、 CC3220S、 CC3220SF
工具/软件:TI-RTOS
启动新项目时、TI-RTOS 模板不再显示在项目模板中。 是否有方法可以启用此功能或其他方法(除了复制示例(lame))?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
实际上、我想知道从零开始为 CC32xx 创建 TI-RTOS 的步骤是什么。 一些培训材料显示您启动了一个新的 CCS 项目并在 TI-RTOS 模板下选择空项目。 但是、RTOS 模板不再显示。 我已经使用 Resource Explorer 获取"Hello"示例、但这并不像使用模板那样简单/方便。
是否有办法让 TI-RTOS 显示在项目模板下?
我正在使用 CCS v8.3。。。
您好、Rick、
您需要哪种器件? CC3200 (较早版本)或 CC32XX (例如 CC3220S、CC3220SF 等)。
对于 CC3200器件、您可以从适用于 CC3200的 TI-RTOS 产品中获取 TI-RTOS 示例: 
要访问这些示例、请在上一页安装2.16版本。 我们建议只使用默认的 c:\ti 位置。 启动 CCS、它应该会发现新产品(TI-RTOS 和 XDCtools)。 重新启动 CCS (安装新产品后)后,您可以打开 View->Resource Explorer Classic (在本地计算机上搜索)。 您现在应该会看到这些示例。 注意:我们实际上应该将其称为适用于 CC3200 (而非 CC32XX)的 TI-RTOS。
注意:如果您没有 Resource Explorer Classic、这意味着您有较旧的 CCS。 在这种情况下、只需使用 Resource Explorer (因为较旧的 CCS 版本仅在本地计算机上查看)。
对于较新的 CC32xx 器件、示例位于 SimpleLink SDK 中: 
同样、在 c:\ti 中安装上述产品并启动 CCS。 CCS 应该会发现新产品。 除非需要新的 XDCtools、否则无需重新启动 CCS。 在 View->Resource Explorer (非经典)中查看示例并将其导入 IDE (右侧图标,我高亮显示)。
Todd