Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我在尝试查找 TIRTOS 示例项目之一时遇到了一些问题。 一段时间前、Resource Explorer 中曾经有"HTTPS 客户端 GET (https://get)"和"TCP echo with SSL"(tcpEchoTLS)。
但是、现在当我运行 CCS7时、它会显示"不再支持此版本的 Resource Explorer "。
在 CCS8的全新安装中、EK-TM4C1294XL 的 TIRTOS 示例甚至没有适用于 TIRTOS 2.16.01.14的任何示例。 它仅列出2.16.00.08。
在 TIRTOS 安装中、有示例代码、但没有 CCS 项目文件、因此如果我尝试制作自己的项目、会缺少很多包含/标志设置:
TI\tirtos_tivac_2_16_01_14\tirtos_tivac_2_16_01_14_examples\TI\EK_TM4C1294XL\https://tisget
以下是我的问题:
- 在哪里可以找到 EK-TM4C1294XL 的 HTTPS 客户端获取示例、其中包含所有 CCS 项目文件?
- CCS8是否支持使用 TM4C1294上的 TIRTOS 2.16.01.14进行开发?
- 为什么 CCS8资源浏览器在"TIRTOS for TivaC"下拉列表中仅显示2.16.00.08?
如果有任何帮助,我们将不胜感激。 我有一个现有的 HTTPS 应用程序已经在构建和工作、但当我尝试更新 SSL 库(WolfSSL)时、我会遇到错误。 如果没有原始示例项目、我就会卡住。