This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:CCS7 - TIRTOS 示例-不再支持 Resource Explorer。 - HTTPS 示例?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/770325/rtos-tm4c1294ncpdt-ccs7---tirtos-examples---resource-explorer-no-longer-supported---https-example

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我在尝试查找 TIRTOS 示例项目之一时遇到了一些问题。 一段时间前、Resource Explorer 中曾经有"HTTPS 客户端 GET (https://get)"和"TCP echo with SSL"(tcpEchoTLS)。

但是、现在当我运行 CCS7时、它会显示"不再支持此版本的 Resource Explorer "。

在 CCS8的全新安装中、EK-TM4C1294XL 的 TIRTOS 示例甚至没有适用于 TIRTOS 2.16.01.14的任何示例。 它仅列出2.16.00.08。

在 TIRTOS 安装中、有示例代码、但没有 CCS 项目文件、因此如果我尝试制作自己的项目、会缺少很多包含/标志设置:
TI\tirtos_tivac_2_16_01_14\tirtos_tivac_2_16_01_14_examples\TI\EK_TM4C1294XL\https://tisget

以下是我的问题:

  1. 在哪里可以找到 EK-TM4C1294XL 的 HTTPS 客户端获取示例、其中包含所有 CCS 项目文件?
  2. CCS8是否支持使用 TM4C1294上的 TIRTOS 2.16.01.14进行开发?
  3. 为什么 CCS8资源浏览器在"TIRTOS for TivaC"下拉列表中仅显示2.16.00.08?

如果有任何帮助,我们将不胜感激。 我有一个现有的 HTTPS 应用程序已经在构建和工作、但当我尝试更新 SSL 库(WolfSSL)时、我会遇到错误。 如果没有原始示例项目、我就会卡住。

链接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、正确的是、仅在最新的 CCS 版本8中支持 Resource Explorer。 我只是尝试从 Resource Explorer 导入 HTTPS 客户端 Get 项目、没有问题、我立即能够构建 CCS 项目。 请参见下面的。 2.16.00.08是 Tiva 的最新版本、而您可能会找到支持其他 TI 器件的 TIRTOS 的更新版本。

    这是 CCS 项目、但我建议您再次尝试从 Resource Explorer 导入。  

    e2e.ti.com/.../httpget_5F00_client.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但我正在特别寻找 SSL 版本。

    您已导入 HTTP 版本。 “S”大有不同:)

    此外、当我单击 TIRTOS 下载时、我会看到这张图片(如下所示)。 自从与 CCS7一起发布以来、我一直在使用更新版本。 为什么 Resource Explorer 中未显示该图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已将您的问题转交给我们的 TI-RTOS 专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当我们为 TivaC 2.16.01.14制作 TI-RTOS 时,我们会将基于 Web 的 Resource Explorer 所需的一些"meta"文件弄乱。 因此、它不会出现。 我建议在2.16.00.08上使用2.16.01.14、并从您注意到的下载站点(上面带有粉色下划线的下载站点)获取。

    用于 TivaC 的 TI-RTOS 针对 CCS 6.1.1进行了验证、并在发行说明中注明了编译器版本。 我知道 CCS、编译器和 XDCtools 的较新版本存在一些问题、因此我建议保留发行说明中注明的较旧版本(或与其相近的版本)。

    2.16.01.14具有 https://get/sget 示例。 注意:它需要 WolfSSL、因此它没有显示在基于 Web 的 Resource Explorer 中。

    根据您使用的 CCS 版本、有不同的资源浏览器
    旧版 CCS (例如6.1):
    - Resource Explorer 显示本地计算机上的示例。 此处显示了 https://gets.pget 示例

    较新的 CCS (例如7.x 和8.x)
    - Resource Explorer 显示 TI 服务器上的示例。 此处未显示 https://get/sget。
    - Resource Explorer Classic 显示本地计算机上的示例。 此处显示了 https://gets.pget 示例。

    Dev.ti.com Resource Explorer
    - Resource Explorer 显示 TI 服务器上的示例。 此处未显示 https://get/sget。 -

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Resource Explorer Classic 工作正常、非常感谢您提供的详细答案!

    对于其他人来说、直到我仔细寻找它、我才看到它。 Resource Explorer Classic 可在"View"选项卡下找到。