This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:关于具有 IC-MU 编码器的 Tiva 129 SSI

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, AM3356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/768975/tm4c1294ncpdt-regarding-tiva-129-ssi-with-ic-mu-encoder

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: AM3356

您好!

我有一个具有 Tiva TM4C1294NCPDT 的定制板。 该板将连接到客户端提供的 IC-MU 位置编码器。 该编码器支持 SSI 接口。

我只有 Tiva 的时钟(PA2)和 TX (PA4)与编码器连接。 我从 Tiva 129数据表中了解到、PA4可被配置为双向模式。 这是否意味着 PA 可以用于 TX 还是 RX?

我的要求是、我需要使用 SSI 读取编码器的一个名为 STATUS0寄存器的寄存器。  

能否实现? 数据 PA4只有一个引脚。   

此致、

Pradeep

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、PA4为 SSI0XDAT0。 它是一个发送引脚。 它仅在双通道和四通道模式下作为 RX 工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    感谢您的回复。
    我们尝试通过 BiSS 接口写入和读取编码器寄存器。 您能否为 BiSS 接口提供任何示例代码或驱动程序?
    请注意、我使用的是 Tiva 129 xx 控制器。

    此致、
    Pradeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我没有任何适用于 TM4C 的 BiSS 驱动程序示例、但 AM3356器件有一个 TI 设计示例。
    www.ti.com/.../tidep0022