请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 主题中讨论的其他器件: AM3356
您好!
我有一个具有 Tiva TM4C1294NCPDT 的定制板。 该板将连接到客户端提供的 IC-MU 位置编码器。 该编码器支持 SSI 接口。
我只有 Tiva 的时钟(PA2)和 TX (PA4)与编码器连接。 我从 Tiva 129数据表中了解到、PA4可被配置为双向模式。 这是否意味着 PA 可以用于 TX 还是 RX?
我的要求是、我需要使用 SSI 读取编码器的一个名为 STATUS0寄存器的寄存器。
能否实现? 数据 PA4只有一个引脚。
此致、
Pradeep