请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TI-RTOS-MCU 主题中讨论的其他器件:CC3220SF
工具/软件:TI-RTOS
我正在参加 TI-RTOS 培训、想知道 CCS V8的 GUI 配置工具位于何处? 我已经为 v8下载了 xdctool zip 文件、但如何将其插入 CCS?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
我正在参加 TI-RTOS 培训、想知道 CCS V8的 GUI 配置工具位于何处? 我已经为 v8下载了 xdctool zip 文件、但如何将其插入 CCS?
谢谢你。 我现在能够看到 XGCONF 工具。
不过、我还有其他问题:
1) 1)我从 CC3220SF 存储库导入了 SWI 示例、并查看了 XGCONF 中的 swi.cfg 设置。 SWI 示例同时使用 HWI 和 SWI、但它们不会显示在"Instance"选项卡中。 是否有办法让它们显示出来? 可能是导入或同步选项?
2) 2)如果您是从头开始 TI-RTOS 项目、那么如何启动 XGCONF? 现在、似乎唯一的方法是右键单击现有的.cfg 文件。
我使用的是 CCS 版本8.3。
随附的是代码、cfg 和 XGCONF 片段...
e2e.ti.com/.../XGCONF-Issue.pdf