This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS-MCU:其中是用于 CC32xx 的最新 TI-RTOS 配置工具

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/768898/rtos-ti-rtos-mcu-where-is-the-latest-ti-rtos-configuration-tool-for-cc32xx

器件型号:TI-RTOS-MCU
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:TI-RTOS

我正在参加 TI-RTOS 培训、想知道 CCS V8的 GUI 配置工具位于何处?  我已经为 v8下载了 xdctool zip 文件、但如何将其插入 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要右键单击.cfg 文件并使用 XGCONF 对其进行编辑。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我现在能够看到 XGCONF 工具。

    不过、我还有其他问题:

    1) 1)我从 CC3220SF 存储库导入了 SWI 示例、并查看了 XGCONF 中的 swi.cfg 设置。  SWI 示例同时使用 HWI 和 SWI、但它们不会显示在"Instance"选项卡中。  是否有办法让它们显示出来?  可能是导入或同步选项?

    2) 2)如果您是从头开始 TI-RTOS 项目、那么如何启动 XGCONF?  现在、似乎唯一的方法是右键单击现有的.cfg 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    您使用的是哪个版本的 CCS? 在 XGCONF 显示屏的某些8.0或8.1版本中、我们遇到了一些问题。 您能否附加您提到的 GUI 实例窗口的快照以及从.cfg 文件中创建 Hwi 和 Swi 实例的文本。

    我们以前默认为 XGCONF、但更多的客户使用文本方法。 在内部、我们还会使用它、并在与我们自己和客户沟通时更喜欢它。 提供几行文本而不是快照更容易。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 CCS 版本8.3。

    随附的是代码、cfg 和 XGCONF 片段...

    e2e.ti.com/.../XGCONF-Issue.pdf

    代码片段:
    XGCONF 的快照:
     
    Swi.cfg 代码段:
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。

    你正在动态创建 Swi (在运行时)。 这不会显示在 XGCONF 中。 XGCONF 允许您"静态"创建对象。 希望此页面能更清楚地说明这一点: processors.wiki.ti.com/.../TI-RTOS_Object_Creation_Comparison

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢 Todd、这解决了我的问题。