This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:Uniflash 不保存会话(也不读取会话)。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/842982/tm4c1294kcpdt-uniflash-does-not-save-session-nor-read-one

器件型号:TM4C1294KCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

过去几个月、我在我的 Windows 10笔记本电脑上尝试过多个版本的 Uniflash、但无法保存我的会话。  它经过了保存的动作、但当我查看我的文件夹、我认为我保存了文件时、它不在那里。  任何想法。

如果我从另一台运行正常的计算机加载工作中的文件、我将收到以下消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    slugdoug

    这是一个新的问题。  在屏幕截图中、我看到闪存映像为 SDX_CB.bin。  加载会话之前是否有过这样的情况?  只是尝试弄清楚它是否能够从会话文件中读取部分信息。  使用云版本、我在不同的计算机上加载了会话、但我以前没有尝试在不同的桌面版本之间共享会话。  我怀疑它们可能是一些导致问题的路径信息。  例如闪存映像的路径。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法复制此内容。  我甚至在我的 Windows 计算机上保存了一个会话、并将其加载到我的 Mac 上。

    您是否具有在 UniFlash 文件夹中写入的权限?  是否已尝试将会话保存在您确实具有写入权限的位置?  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我已经尝试写入所有不同的位置并覆盖现有文件、但我很不幸运。  您知道需要哪些路径吗?  我让 IT 部门的人员帮助我研究这个问题、并验证防病毒和其他工具没有成功导致问题。

    还有其他想法吗?

    谢谢、
    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道格

    没有想到其他想法。  我们认为、我们当前拥有的日志记录不足以说明正在发生什么情况。  因此、我们将创建一个包含一些附加日志的版本、我们可以将其发送给您尝试。  将这两者结合起来需要一些时间。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道格

    您能否尝试以下实验来生成一个日志文件、以便我们进一步了解此问题?

    1.下载随附的 public.7z 软件包。

    e2e.ti.com/.../public.7z

    2.从存档文件中提取"public"文件夹、并将此文件夹替换为 uniflash 中的文件夹 /uniflash/public 文件夹(根据需要备份)。

    3.a)启动 UniFlash、

       b)选择您的配置、

       c)单击"Start (开始)"、

       d)转至会话->保存会话、选择位置并保存

       e)转至设置->在 GUI 日志记录下、单击"下载日志"。 选择要保存的位置(如果日志文件也未正确保存、我将需要提供另一条说明、说明如何启用另一种捕获日志的方法)。

    4.如果您能够生成日志,您能否将文件发送给我进行分析。

    如果您对这些步骤有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricky、

    我刚刚通过电子邮件直接向您发送了日志文件。  如果你没有得到它、请告诉我。

    谢谢

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道格

    我得到了该文件、现在我将对其进行分析。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道格

    您能否检查以下文件是否存在于您的文件系统中?

    C:\Users\ \AppData\Local\Texas Instruments\uniflash\ Preferences.json

    AppData 文件夹在默认情况下处于隐藏状态、因此您可能需要在 Windows 资源管理器设置中启用查看隐藏文件夹。

    如果文件存在、您能否将文件移动到其他位置来尝试备份文件、然后再次尝试启动 UniFlash 并查看是否可以立即保存文件?

    如果这可以解决问题,您是否还可以向我发送备份的 preferences.json 以供进一步分析?

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricky、

    那是可行的。  我能够保存会话、甚至加载保存的会话。  为您提供极好的支持。

    道格