主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
过去几个月、我在我的 Windows 10笔记本电脑上尝试过多个版本的 Uniflash、但无法保存我的会话。 它经过了保存的动作、但当我查看我的文件夹、我认为我保存了文件时、它不在那里。 任何想法。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
过去几个月、我在我的 Windows 10笔记本电脑上尝试过多个版本的 Uniflash、但无法保存我的会话。 它经过了保存的动作、但当我查看我的文件夹、我认为我保存了文件时、它不在那里。 任何想法。
道格
您能否尝试以下实验来生成一个日志文件、以便我们进一步了解此问题?
1.下载随附的 public.7z 软件包。
2.从存档文件中提取"public"文件夹、并将此文件夹替换为 uniflash 中的文件夹 /uniflash/public 文件夹(根据需要备份)。
3.a)启动 UniFlash、
b)选择您的配置、
c)单击"Start (开始)"、
d)转至会话->保存会话、选择位置并保存
e)转至设置->在 GUI 日志记录下、单击"下载日志"。 选择要保存的位置(如果日志文件也未正确保存、我将需要提供另一条说明、说明如何启用另一种捕获日志的方法)。
4.如果您能够生成日志,您能否将文件发送给我进行分析。
如果您对这些步骤有任何疑问、请告诉我。
谢谢、
Ricky
道格
您能否检查以下文件是否存在于您的文件系统中?
C:\Users\ \AppData\Local\Texas Instruments\uniflash\ Preferences.json
AppData 文件夹在默认情况下处于隐藏状态、因此您可能需要在 Windows 资源管理器设置中启用查看隐藏文件夹。
如果文件存在、您能否将文件移动到其他位置来尝试备份文件、然后再次尝试启动 UniFlash 并查看是否可以立即保存文件?
如果这可以解决问题,您是否还可以向我发送备份的 preferences.json 以供进一步分析?
谢谢、
Ricky