This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在哪里可以下载控制器 LM3S5791的驱动程序库文件?

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/835275/where-can-i-download-the-driver-library-files-for-the-controller-lm3s5791

主题中讨论的其他器件:TM4C123

大家好、团队、

我们正在查找控制器 LM3S5791的驱动程序库文件。 但我们无法在 TI 网站上找到它。
 请帮助我们查找库文件吗?
提前感谢。
我们正在查找控制器 LM3S5791的驱动程序库文件。 但我们无法在 TI 网站上找到它。
 
请帮助我们查找库文件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandran、

     遗憾的是、我们不再支持该器件、因为这是一款过时的器件、已有很长时间。 Tiva TM4C123系列器件将是合适的替代产品。 您从何处获取 LM3S5791器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    你好

    我们知道 LM3S5791已停产。 我们在大约6年前使用了该控制器、但现在我们在旧系统中遇到了一些问题。

    如前所述、我们目前正在最新系统中使用 Tiva TM4C123系列。

    现在、要解决旧系统中的问题、我们需要控制器支持驱动程序库文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandran S 说:
    我们大约在6年前使用了此控制器,但现在我们在旧系统中遇到了一些问题。

    除非供应商施加限制、否则我们的小公司(可能)可以提供帮助。

    必须询问-在"使用6年"之后-"您(某种方式)是否设法"丢失了所有"相关的支持文件?"   (事实证明、我的公司提供"重要的过去文件"比"所有过去文件"更快/更容易-但您/他人 、"丢失所有文件都是"不可原谅的!")    我们的公司将承担"时间和精力成本"、以帮助您-如果不是您/您的团队-首先进行 您自己的"详尽搜索"-现在您已经了解了供应商的政策/决定。    

    在几乎所有此类情况下、您向当地供应商销售办事处提出的申诉证明了卓越的初始"下一步"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您知道您使用的 StellarisWare 版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    根据我们的经验(过去帮助过几个这样的情况)-当此类关键文件"不可用"时、请求者(通常)已"继承"项目。    在这种情况下-仅驱动程序库-很少提供"所有答案"。   (例如、通常  需要 MCU 手册、勘误表、其他数据甚至"原始用户原理图"。)   

    驾驶员库本身可能代表"冰山的一角"-海报(如果他确实(不)项目发起人)需要这种认可-然后再承诺执行此类任务...   (并练习"他人"。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CB1、

     非常感谢您指出、海报中可能缺少其他配套资料。 Bob 和我正在进行一些内部搜索、这实际上取决于海报所寻找的 StellarisWare 版本、我们可能没有它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    [引用用户="Charles Tsaa"]这实际上取决于海报所查找的 StellarisWare 版本的距离、我们可能没有它。  [/报价]

    完全正确-并且应该突出显示的是、海报提交了一个基本的"盲/请求"-一个没有(任何)可用(定义)信息。   六年的努力——“被遗忘或丢失”……  如果(仅限)定义了我们的"税务审计" Crüe。   (谁会忘记或失去任何东西-并不断挑战 CB1的/员工的高度详细的业务"教育"... 甚至是多个版本的'StellarisWare'…… 无法"保存我们!")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandran、

     我没有听到你的反馈。 我希望您能够从您的公司档案中找到您的驱动程序。 我现在要关闭这个线程。 如果您有新问题、您可以打开新主题。 如果问题未得到解决,您可以回复此主题以提供更新。