This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:从多个 PWM 信号触发 ADC 序列

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/795485/tm4c1294ncpdt-trigger-an-adc-sequence-from-multiple-pwm-signals

器件型号:TM4C1294NCPDT

下午好!

首先、我想确切地说、我是一个新手、如果我的问题看起来很明显或很愚蠢、我会很抱歉、但我只能根据文档找到答案。

我非常了解如何从 PWM 发生器0配置和触发 ADC 序列

ADCSequenceConfigure (ADC0_BASE、ADC_SEQ0、ADC_TRIGGER_PWM0 | ADC_TRIGGER_PWM_MOD0、0);

但是、我也希望从 PWM 发生器1触发相同的序列。 目的是使序列由两个 PWM 发生器触发。 这是可能的、如何实现?

此致、

Damien Six

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Damien、

    我无法找到任何指示器、无论是否可能。 如果可能的话、我怀疑除了 PWM 发生器代码之外、你需要添加的所有代码都是 ADCSequenceConfigure API 中的 ADC_TRIGGER_PWM1。 你试过了吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    感谢您的回答、我会尝试。 我现在没有测试这种情况的设置、但我会尽快更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damien:

    您何时能够执行此测试? 如果需要一两周的时间、我想在我的末尾至少关闭这个查询 当然、该主题帖将保持打开30天、因此您可以在遇到它时回复、然后我将看到并回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    抱歉、我之前没有回答、但最后、由于我的信号都是同步的、并且我在加载时触发、它们都将以相同的方式触发序列。 我担心将脉冲宽度设置为0不会触发负载中断、但我错了。 因此、我可以选择任何信号。 无论如何感谢你的帮助。