请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 下午好!
首先、我想确切地说、我是一个新手、如果我的问题看起来很明显或很愚蠢、我会很抱歉、但我只能根据文档找到答案。
我非常了解如何从 PWM 发生器0配置和触发 ADC 序列
ADCSequenceConfigure (ADC0_BASE、ADC_SEQ0、ADC_TRIGGER_PWM0 | ADC_TRIGGER_PWM_MOD0、0);
但是、我也希望从 PWM 发生器1触发相同的序列。 目的是使序列由两个 PWM 发生器触发。 这是可能的、如何实现?
此致、
Damien Six