This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:MCU 不会开始运行

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/793299/tm4c1294kcpdt-mcu-does-not-start-to-run

器件型号:TM4C1294KCPDT

各位专家:

我们遇到了一个问题、即 TM4C 剂量在上电时无法开始运行。  

设备: TM4C1294KCPDTI3

故障率:3个电路板中的3个(请参阅所有 PCB 上的),开机时的故障率为100%

手动复位工作正常。  

请参阅下图以供参考。

您能不能建议我们接下来应该调查什么?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasio、

    也许 可以添加更多细节、例如 固件是否至少成功写入闪存一次、以及这种情况是通过什么方法发生的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 BP101建议的更多信息请求之外、设计是否考虑了即使不使用以太网、也需要在 RBIAS 引脚上连接一个电阻器(大约4.7K)的勘误表 ETH#03?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的建议。 我们正在努力找出根本原因。 识别后、我将更新此主题。
    谢谢你。
    Uchikoshi