请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 工具/软件:Code Composer Studio
HII、
我的应用是在 ADC 通道进入休眠模式后、以6kHz 的采样率读取10秒的 ADC 通道。
我使用 PK6 作为 GPIO 唤醒引脚、当 ADC 数据由于 GPIO 唤醒(PK6)从休眠状态唤醒并将 ADC 数据存储在一个阵列缓冲器中时、我将读取该数据。
但我的问题是、当阵列缓冲器 从休眠状态唤醒时、我无法在内存浏览器中观察到它的数据。
谢谢、此致、
Anamika