This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:当控制器从休眠状态中唤醒时、无法在存储器浏览器中观察到数据

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/790150/ccs-tm4c1294ncpdt-not-able-to-observe-the-data-in-memory-browser-when-the-controller-is-waking-from-the-hibernation

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

HII、

我的应用是在 ADC 通道进入休眠模式后、以6kHz 的采样率读取10秒的 ADC 通道。

我使用 PK6 作为 GPIO 唤醒引脚、当 ADC 数据由于 GPIO 唤醒(PK6)从休眠状态唤醒并将 ADC 数据存储在一个阵列缓冲器中时、我将读取该数据。

但我的问题是、当阵列缓冲器 从休眠状态唤醒时、我无法在内存浏览器中观察到它的数据。

谢谢、此致、

Anamika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anamika、您好!

    当您进入休眠模式时、会断开与 IDE 的调试链接、因此当您从休眠模式唤醒时、您需要重新连接内核、然后访问内存浏览器。 通常、通过右键单击 ICDI 接口并选择"Connect to Target"(连接到目标)、可在"Debug"(调试)框中完成此操作。 在正确重新连接之前、您可能需要让 CCS 首先识别断开连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的响应、现在我要在内存浏览器中查看数据。


    谢谢、此致
    Anamika