工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将 TMS570LC4357用于我的项目,并且我 已分别将 RS422 ( MAX3488EESA ) Tx 和 Rx 连接至 SCI Tx 和 Rx。
当我为这个连接执行外部回送时、我能够正确地发送和接收数据。
如果我将 RS422连接到串行连接器并尝试将数据从其他 PC 发送到处理器、那么我无法准确地接收数据。
尽管为了检查串行转换器、我还测试了该转换器的回送、但也没有发现任何问题。
我探测了用于接收的引脚、这样我就可以获得正确的数据、但在寄存器中看不到相同的数据。
就像在传输0x31时一样、我应该得到相同的值。 但是、我将以0xE3的形式接收数据。
能不能让任何人帮助我理解这种行为。
此致、
Shivam Kakad