This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:连接到 MAX3488EESA RS422转换器时从 UART 读取数据时出现问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/868530/ccs-tms570lc4357-issue-in-reading-the-data-from-uart-when-connected-to-max3488eesa-rs422-convertor

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 TMS570LC4357用于我的项目,并且我 已分别将 RS422 ( MAX3488EESA ) Tx 和 Rx 连接至 SCI Tx 和 Rx。

当我为这个连接执行外部回送时、我能够正确地发送和接收数据。

如果我将 RS422连接到串行连接器并尝试将数据从其他 PC 发送到处理器、那么我无法准确地接收数据。

尽管为了检查串行转换器、我还测试了该转换器的回送、但也没有发现任何问题。

我探测了用于接收的引脚、这样我就可以获得正确的数据、但在寄存器中看不到相同的数据。

就像在传输0x31时一样、我应该得到相同的值。 但是、我将以0xE3的形式接收数据。

能不能让任何人帮助我理解这种行为。

此致、

Shivam Kakad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shivam、

    您可以将 SCI_TX 连接到 MAX3488 DI、将 SCI_RX 连接到 MAX3488 RO。 如何连接 A/B/Y/Z 以实现回送? 如何将 DE 和 DI 连接到 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shivam、

    如果您将 SCI 配置为环回模式、则 SCITX 引脚在内部连接到 SCIRX 引脚。 在外部、在回路操作期间、SCITX 引脚输出高电平值、SCIRX 引脚处于高阻抗状态。  

    在回路模式下、您无法从其他器件接收数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的回答。

    由于振荡器频率已更改为20Mhz、此问题已得到解决。 这会影响波特率计算(VCLK)。

    您可以关闭此主题。

    此致、

    Shivam Kakad