This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3S2412:使用 SEGGER J-Link 收费链刷写 LM3S2412?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/868748/lm3s2412-flash-lm3s2412-with-segger-j-link-toll-chain

器件型号:LM3S2412

尊敬的专家:

我需要刷写旧的 LM3S2412、因为它被基于 CAN 的固件更新损毁。 它是´s 模型列车的小型控制器器件。
遗憾的是、我不知道我需要哪种类型的 JTAG 编程器来执行此任务。 我找到了 SEGGER 闪存软件的一些 J-link 编程器硬件。 这是否起作用,或者我是否需要特殊的 TI-硬件/软件?
很抱歉,我的问题不好,但我对 AVR 处理器只有一些了解… :-)

非常感谢、致以诚挚的问候
Karsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Karsten Kankowski"]我找到 了 SEGGER 闪存软件的一些 J-link 编程器硬件。

    如果(部分)'J-Link Probe (J-Link Probe"是一种"真正的" Segger (或 IAR)产品(而不是"盗版版本"-作为世界上最受欢迎的基于 JTAG/SWD 的编程器/调试器、J-Link 是(无目的地盗版))-并且您以前的主板为"标准 JTAG/SWD 连接做了准备-您应该是"好了!"

    有人担心、"尝试更新固件"-如果它具有:

    • "用途" JTAG 引脚
    • 和/或非法更改系统时钟

    可能会带来更困难的挑战。   (即可怕的电路板"JTAG 锁定!")    成年男子(现公司除外)"已知会哭..."

    通过仔细确认电路板:   

    • JTAG 连接
    • 然后正确匹配(连接)真正的"J-Link"
    • 且安装了适当的 Segger 软件(用于 J-Link)

    您将发现与电路板的'JTAG 通信'(仍然存在)是否存在。   这是第一步-如果成功、您可能会尝试"重新编程"-但请注意、重新加载(相同、假定错误)更新程序-可能会使您在"崩溃的电路板环路"中"牢牢"!    

    因为您的董事会(实际上)不可替代-"涉及的风险"是通过"多年"延迟更新进行的吗?真的是必需和/或明智的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Segger 在 J-Link 上支持对该器件进行编程。 您需要联系他们以获取编程软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CB1_MOBILE:

    感谢您的详细回答!
    在运行软件更新时、此小型控制器因 CAN 收发器的硬件问题而崩溃。 糟糕的事情,但在宇宙的流星时间里,一次只能绝望一次。 将大量资金用于此器件毫无意义。 但我将尝试至少恢复它、以了解如何执行它。
    非常感谢您的友好帮助和建议。

    此致
    Karsten


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您-尽管"第一次响应"(可能)的"注意与关怀"已保证选择"已解决"。    (如果需要、您可以奖励"如此职位")

    [引用 user="Karsten Kankowski"]但我将尝试至少将其恢复了解如何执行。

    团队和我在这方面有一个建议:"首先尝试低成本(无限可更换) TM4C123 Launch Pad。"   (LPAD)  您将必须"添加标题"(添加到 LPAD)-理想情况下、它会"复制"您之前的 LM3S 板上的标题。   (这样您就可以消除"过去和新"板之间的任何/所有"更改"。)   

    我们的想法是、"建立信心和技术"首先使用可以轻松修复或更换的电路板!

    一旦您"掌握"了该方法、我们才会建议您"在"不可替代"的旧(LM3S)板上运行"。   如前所述-使用您以前的板时发生的任何错误都可能证明"不可恢复"-因此您必须"尽一切努力"、"无误操作!"