器件型号:LM3S2412
尊敬的专家:
我需要刷写旧的 LM3S2412、因为它被基于 CAN 的固件更新损毁。 它是´s 模型列车的小型控制器器件。
遗憾的是、我不知道我需要哪种类型的 JTAG 编程器来执行此任务。 我找到了 SEGGER 闪存软件的一些 J-link 编程器硬件。 这是否起作用,或者我是否需要特殊的 TI-硬件/软件?
很抱歉,我的问题不好,但我对 AVR 处理器只有一些了解… :-)
非常感谢、致以诚挚的问候
Karsten
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:LM3S2412
尊敬的专家:
我需要刷写旧的 LM3S2412、因为它被基于 CAN 的固件更新损毁。 它是´s 模型列车的小型控制器器件。
遗憾的是、我不知道我需要哪种类型的 JTAG 编程器来执行此任务。 我找到了 SEGGER 闪存软件的一些 J-link 编程器硬件。 这是否起作用,或者我是否需要特殊的 TI-硬件/软件?
很抱歉,我的问题不好,但我对 AVR 处理器只有一些了解… :-)
非常感谢、致以诚挚的问候
Karsten
您好!
[引用 user="Karsten Kankowski"]我找到 了 SEGGER 闪存软件的一些 J-link 编程器硬件。
如果(部分)'J-Link Probe (J-Link Probe"是一种"真正的" Segger (或 IAR)产品(而不是"盗版版本"-作为世界上最受欢迎的基于 JTAG/SWD 的编程器/调试器、J-Link 是(无目的地盗版))-并且您以前的主板为"标准 JTAG/SWD 连接做了准备-您应该是"好了!"
有人担心、"尝试更新固件"-如果它具有:
可能会带来更困难的挑战。 (即可怕的电路板"JTAG 锁定!") 成年男子(现公司除外)"已知会哭..."
通过仔细确认电路板:
您将发现与电路板的'JTAG 通信'(仍然存在)是否存在。 这是第一步-如果成功、您可能会尝试"重新编程"-但请注意、重新加载(相同、假定错误)更新程序-可能会使您在"崩溃的电路板环路"中"牢牢"!
因为您的董事会(实际上)不可替代-"涉及的风险"是通过"多年"延迟更新进行的吗?真的是必需和/或明智的?
感谢您-尽管"第一次响应"(可能)的"注意与关怀"已保证选择"已解决"。 (如果需要、您可以奖励"如此职位")
[引用 user="Karsten Kankowski"]但我将尝试至少将其恢复以了解如何执行。
团队和我在这方面有一个建议:"首先尝试低成本(无限可更换) TM4C123 Launch Pad。" (LPAD) 您将必须"添加标题"(添加到 LPAD)-理想情况下、它会"复制"您之前的 LM3S 板上的标题。 (这样您就可以消除"过去和新"板之间的任何/所有"更改"。)
我们的想法是、"建立信心和技术"首先使用可以轻松修复或更换的电路板!
一旦您"掌握"了该方法、我们才会建议您"在"不可替代"的旧(LM3S)板上运行"。 如前所述-使用您以前的板时发生的任何错误都可能证明"不可恢复"-因此您必须"尽一切努力"、"无误操作!"