工具/软件:Code Composer Studio
我对这个单元非常陌生、我必须编写一个代码来请求和处理中断。 双色 LED 保持红色、表示没有中断。 如果我使用"范围版本"、就证明了这一点。
当我暂停代码时、它在"意外中断"无限循环处停止。 此项目被压缩并上载到一个驱动器(链接到代码: 1drv.ms/.../s!Am7gs_qkgUzIkF3DmBwORrPrj )
我知道,我缺少一个包含中断声明的文件( startup_gcc.c )。 但是、如果我将其包含在内、我在编译时会收到一条错误消息、其中显示了一些汇编器命令和一个可能是 CCS 的工作目录、对于错误原因、没有给出任何解释。此外、错误消息也会被压缩并上载
(链接: 1drv.ms/.../s!Am7gs_qkgUzrizOZ24AyYcIPzBUN )
我想请您提出可能出错的问题。 我在端口 K 位3 (引脚 X11.32)上生成一个脉冲、并将这个引脚连接至分配给接收中断的引脚(端口 E 位3 -引脚 X11.20)。
很抱歉、我使用了链接、但我没有找到附加整个项目的任何其他方法。
谢谢你
此致
查尔斯