This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:EK-TM4C1294XL

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/866550/ccs-tm4c1294ncpdt-ek-tm4c1294xl

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我对这个单元非常陌生、我必须编写一个代码来请求和处理中断。 双色 LED 保持红色、表示没有中断。 如果我使用"范围版本"、就证明了这一点。

当我暂停代码时、它在"意外中断"无限循环处停止。 此项目被压缩并上载到一个驱动器(链接到代码: 1drv.ms/.../s!Am7gs_qkgUzIkF3DmBwORrPrj )

我知道,我缺少一个包含中断声明的文件( startup_gcc.c )。 但是、如果我将其包含在内、我在编译时会收到一条错误消息、其中显示了一些汇编器命令和一个可能是 CCS 的工作目录、对于错误原因、没有给出任何解释。此外、错误消息也会被压缩并上载

(链接: 1drv.ms/.../s!Am7gs_qkgUzrizOZ24AyYcIPzBUN )

我想请您提出可能出错的问题。 我在端口 K 位3 (引脚 X11.32)上生成一个脉冲、并将这个引脚连接至分配给接收中断的引脚(端口 E 位3 -引脚 X11.20)。

很抱歉、我使用了链接、但我没有找到附加整个项目的任何其他方法。

谢谢你


此致

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,查尔斯

     我的公司正在阻止访问任何外部共享站点。 我认为您的问题可能是您没有与启动文件中的端口 E 相关联的矢量。  您是否有如下 startup_ccs.c 文件中所示的矢量? 如果没有为 Porte 定义矢量、处理器将跳转至名为 IntDefaultHandler 的默认中断处理程序。  IntDefaultHandler 只不过是永久循环。  

    #pragma DATA_SECTION (g_pfnVectors、".intvecs")
    void (* const g_pfnVectors [])(void)=

    (void (*)(void)((uint32_t)&_stack_top)、
    //初始堆栈指针
    ResetISR、//复位处理程序
    NmiSR、// NMI 处理程序
    FaultISR、//硬故障处理程序
    IntDefaultHandler、// MPU 故障处理程序
    IntDefaultHandler、//总线故障处理程序
    IntDefaultHandler、//用法故障处理程序
    0、//保留
    0、//保留
    0、//保留
    0、//保留
    IntDefaultHandler、// SVCall 处理程序
    IntDefaultHandler、//调试监视器处理程序
    0、//保留
    IntDefaultHandler、// PendSV 处理程序
    IntDefaultHandler、// SysTick 处理程序
    IntDefaultHandler、// GPIO 端口 A
    IntDefaultHandler、// GPIO 端口 B
    IntDefaultHandler、// GPIO 端口 C
    IntDefaultHandler、// GPIO 端口 D
    MyPortEHandler、// GPIO 端口 E
    IntDefaultHandler、// UART0 Rx 和 Tx
    IntDefaultHandler、// UART1 Rx 和 Tx

    静态空
    IntDefaultHandler (空)

    //
    //进入无限循环。
    //
    while (1)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了问题... 为了告诉真相,我并不是很高兴。 原因是我花费了大量时间(我会将其称为"丢失时间")、因为在我添加 startup_gss.c 文件后、CSS 收到了错误消息。 它给了我一个错误消息-我会说无用(查看第二个链接)、或者我甚至会说垃圾邮件、而是意识到添加的文件-正确地包含中断子例程信息-是重复的、因为相同的信息显然不包含相同的信息、 显示在文件 tm4c1294nCdpt_ccs.c 中。 由于它的处理覆盖了包含正确信息的文件的处理结果-在执行时、代码会处理一个意外的中断例程。 我想我会被指责不正确研究涉及的15000行代码或现有的19.00页文档-我想在 CSS 中正确处理错误会在几秒钟内揭示这一问题。

    无论如何、谢谢

    查尔斯