This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0914:SPI 配置

Guru**** 2929210 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/862107/ccs-tms570ls0914-spi-config

器件型号:TMS570LS0914

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我的客户正在使用 具有 SPI 的 TMS570LS0914。 他希望配置 SPI 的时钟极性和时钟相位(设置为01模式)。


但他测试了 SPI 的 CLK 波形、发现 CLK 信号在未传输时处于高电平、且波形与11模式波形有点类似。

以下是代码和 CLK 信号。

e2e.ti.com/.../7288.TMS570.c

请帮助。

BR、

苏萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否询问 SPIFMT 寄存器的值(与 TMS570.c 初始化代码分开)。 此外、您能否询问他们在发送函数中使用的数据格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我使用了数据 format0、spifmt 寄存器的值是通过初始化代码写入的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    文件中的初始化看起来不错、但我想从调试窗口中查看寄存器的值。 此外、您是否会在初始化后检查 TX RAM。 对于 mibspi1、IF 必须位于地址0xFF0E0000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们的问题已经解决了。 感谢你的帮助。 发现时钟极性错误、因为在设置时钟极性时、更改初始化程序会导致移位错误。