This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:查找有关 Halcogen FEE 勘误表的更多详细信息

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/814915/tms570lc4357-looking-for-more-details-on-halcogen-fee-errata

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

总的来说、很高兴获得 Halcogen 发布说明中列出的所有勘误表的一些细节。

在本例中、我查找以下方面的信息:

SDOCM00122496:FEE:HalCoGen FEE Corruption -块标头未被正确写入。

查找有关 Halcogen FEE 勘误表的更多详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的帖子中列出的问题已在 HalCoGen 4.07.01中修复。 请使用新的 FEE 驱动器下载最新版本的 HALCoGen。

    到目前为止、我尚未注意到新的 FEE 驱动器存在任何未决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在使用4.07.00,因此我对错误的表现感到好奇。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请使用最新版本。

    SDOCM00122496:当闪存组7扇区0复制到闪存组7扇区1时、EEPROM 似乎损坏。 将数据写入 EEPROM 扇区0时、如果 sector0已满、则有效的块数据将复制到其他扇区(扇区1)。 从 FEE 读取数据可能会被中止 。这种情况并非总是发生。 此错误已在04.07.01中修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    我们在该领域拥有使用 HALCoGen v4.07.00中的 FEE 例程的产品。  我们很高兴听到 v4.07.01能够解决此问题、并且我们可以使用 HALCoGen v4.07.01的 FEE 例程创建更新的固件。  这涉及通常的复杂问题(需要验证更新的 FW、我们的一些产品需要安排现场服务呼叫来执行更新、一些客户在遇到设备故障之前无法发现更新的 FW 等)。  全面了解这一问题至关重要,因为我们正在制定解决这一问题的计划的具体细节。

    我有一些具体的问题:

    此问题是否仅在将数据从扇区0复制到扇区1时发生、还是在将数据从扇区1复制到扇区0时也发生?

    是闪存_de_被破坏的问题(即、无效数据实际上被写入"EEPROM"、或者数据在需要时无法被写入、从而丢失)、 或者问题是否是闪存损坏的问题(即数据实际上已正确写入、但即使数据写入正确、基于 v4.07.00的固件读取该数据的尝试也会失败)?

    您说故障并不总是发生;发生或不发生故障的条件是什么?

    将使用基于 v4.07.00的 FEE 例程和基于 v4.07.01的 FEE 例程的单元更新是否可以解决问题、或者 FEE 是否可能已损坏、并且在将 FW 与基于 v4.07.01的 FEE 例程安装后需要重新编写?

    -thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    我们正在为这一问题制定缓解计划。  正确理解问题对于确定我们的处理方式至关重要。

    您能否提供有关我们的查询的更新信息?

    -thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、

    我对你对1138所提问题的答复感兴趣。

    谢谢、

    Dave Crose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、

    我对你对1138所提问题的答复感兴趣。

    谢谢、

    Dave Crose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将数据从扇区0复制到扇区1时可能会出现此问题、而将数据从扇区1复制到扇区0时可能会出现此问题。 在将数据从一个扇区复制到另一个扇区时、不会每次发生此问题。

    该问题已在4.07.01中修复。 如果未发生问题、更新 FEE 驱动器将避免此问题。