Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
通过 TMS570LS3137ZWT 的 SPI 2端口生成 SPI 信号。
所需的波形:
获取以下波形:
Halcogen 设置
在 SPI 模式下、是否有任何方法默认将 SIMO 引脚设置为高电平[1]?
即使我们在数据格式中添加了20的 Wdelay、输出 SPI 信号也没有影响。
3、芯片选择激活、发送开始时间为300ns、发送结束到芯片选择无效300ns、波形无效。
在 Halcogen 示例中引用了 Example_SPI_Master_Slave.c 并使用了相同的 spiDAT1_t 配置。