This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137ZWT、HALCOGEN、SPI

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/812217/tms570ls3137-tms570ls3137zwt-halcogen-spi

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

通过 TMS570LS3137ZWT 的 SPI 2端口生成 SPI 信号。

所需的波形:

获取以下波形:

Halcogen 设置

在 SPI 模式下、是否有任何方法默认将 SIMO 引脚设置为高电平[1]?

即使我们在数据格式中添加了20的 Wdelay、输出 SPI 信号也没有影响。

3、芯片选择激活、发送开始时间为300ns、发送结束到芯片选择无效300ns、波形无效。

在 Halcogen 示例中引用了 Example_SPI_Master_Slave.c 并使用了相同的 spiDAT1_t 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPI 空闲时的 SIMO 引脚取决于 SPI 模式。

    检查 WDEL 位(SPIDAT1寄存器)是否被置位。

    此致、
    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ' SPI 空闲时的 SIMO 引脚取决于 SPI 模式。' 如何更改这些 SPI 模式?

    它是否存在于任何文档中?

    此致

    JEMIN P James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TRM ()的第25.2.7节介绍了 SPI 时钟模式 

    此致、
    米罗