This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:Tiva C Launchpad 的电源

Guru**** 2528100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/809638/ccs-tm4c123gh6pm-power-supply-for-tiva-c-launchpad

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

工具/软件:Code Composer Studio

我应该直接使用18650电池为 Tiva Launchpad 供电还是使用4.2V -> 5V 升压?

提供4.2V 电压是否会对电路板造成长期损坏?  

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TM4C123是一款3V MCU。 您应在数据表中指定的范围内提供 Vbat。