This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCPDT:检查此部件是否有 USB 转8 UART 桥接器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129DNCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/808291/tm4c129dncpdt-check-this-part-for-usb-to-8-uart-bridge

器件型号:TM4C129DNCPDT

尊敬的团队:

我们正在尝试开发8端口 USB 转 UART 桥接器、为此我们需要支持 USB CDC 通信类。

由于 CDC 通信类要求每个 COM 端口都有3个端点、因此我们要求 USB 至少支持3*8=24个端点。

但器件 TM4C129DNCPDT 具有32个端点、其中只有14个可配置。  

但在 USB 说明的解释 中、只有14个端点提到了7输入和7输出是可配置的。

还集成了具有总线主控功能的 USB DMA。 8 RX 和8 TX 端点。  

那么,我们是否可以将所有的端点用作可配置的。

因此、如果 此器件不适合我们、请为我的应用推荐合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahender、您好!

    我不确定您在哪里看到过任何文献、说明器件具有32个端点。 它只有16个端点。 DMA 将使用相同的端点。

    对于您的应用、您需要两个 TM4C 器件或另一个器件。 我不熟悉我们的整个产品系列、因为这些器件可以提供这么多端点、但我建议查看 Sitara ARM 内核处理器 :http://www.ti.com/processors/sitara-arm/overview.html