请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
我们拥有基于 TM4C1294NCPDT 设计的定制板。 我能够使用 Code Composer 进行刷写。 但我尝试使用 uniflash 时遇到以下错误
初始化仿真器时出错:(错误-2083 @ 0x0)无法与调试探针通信。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包7.0.100.0)
我能够将 uniflash 用于 TI Launchpad。 感谢你的帮助。
此致、
Ramesh