This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/829639/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我们拥有基于 TM4C1294NCPDT 设计的定制板。  我能够使用 Code Composer 进行刷写。  但我尝试使用 uniflash 时遇到以下错误

初始化仿真器时出错:(错误-2083 @ 0x0)无法与调试探针通信。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包7.0.100.0)

我能够将 uniflash 用于 TI Launchpad。  感谢你的帮助。

此致、

Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您的调试探针类型是什么? 是否正在使用列出的受支持调试探针?

    您是否更改了晶体频率以匹配定制板上的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有听到您的反馈。 我希望您的问题得到解决。 我现在将关闭该线程。 如果您有新问题、请打开新主题帖。 如果您的问题未解决、请再次回复此主题以重新打开讨论。