This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:GPIO 输出至 GND

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/831157/tm4c1294ncpdt-gpio-output-to-gnd

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!
当 GPIO 输出为高电平并且意外地短接至 GND 时、端口是否会损坏?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部人员提醒!

    很大程度上取决于:

    • 该"事故"的持续时间
    • 特定 GPIO 的输出电流设置

    我会对"起搏发射"和/或"医疗植入"保持警惕-使用该 MCU。   在放置适当的电阻负载后、切换 GPIO观察生成的波形应该"快速/轻松"。   更好的选择-在另一个端口的 GPIO 上添加相同值的负载电阻器(在引脚和(偶)端口损坏/受到影响的情况下)-并切换("意外")和您的"正常" GPIO -查找差异。   较高的频率切换速率可能最能揭示损坏。    

    @测量 MCU 的电流消耗-无论是空闲状态还是切换状态(端口和引脚)、都是明智的选择。   第二个 MCU 应接受相同的练习-并比较结果...

    还请注意、应该从承认/发现非法连接的人员那里产生"某些"报告。   MCU 是否"热"-或者是否承受过应力?   (即测试代码被标出或失败)  这些是"非常强大的小爆炸"-并且通常能够承受-这种滥用...   (尤其是当"有问题的电流源"是引脚本身时-不可能有这样的"稳压"-当无限电流从外部源到达时!)   

    对于要求最严苛、最关键且最稳健的应用-每个(尤其是外部信号接收) MCU GPIO 引脚上都安装了限流(保护)电阻器(通常是电阻网络)、这证明了'SOP'可在每个(尤其是外部信号接收) MCU GPIO 引脚上安装电流限制(保护)电阻器...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的简短答案是肯定的、如果输出为高电平并且对地短路、GPIO 端口可能会损坏。 CB1提供了一些实际信息和建议。