您好!
当 GPIO 输出为高电平并且意外地短接至 GND 时、端口是否会损坏?
此致、Holger
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当 GPIO 输出为高电平并且意外地短接至 GND 时、端口是否会损坏?
此致、Holger
外部人员提醒!
很大程度上取决于:
我会对"起搏发射"和/或"医疗植入"保持警惕-使用该 MCU。 在放置适当的电阻负载后、切换 GPIO 并观察生成的波形应该"快速/轻松"。 更好的选择-在另一个端口的 GPIO 上添加相同值的负载电阻器(在引脚和(偶)端口损坏/受到影响的情况下)-并切换("意外")和您的"正常" GPIO -查找差异。 较高的频率切换速率可能最能揭示损坏。
@测量 MCU 的电流消耗-无论是空闲状态还是切换状态(端口和引脚)、都是明智的选择。 第二个 MCU 应接受相同的练习-并比较结果...
还请注意、应该从承认/发现非法连接的人员那里产生"某些"报告。 MCU 是否"热"-或者是否承受过应力? (即测试代码被标出或失败) 这些是"非常强大的小爆炸"-并且通常能够承受-这种滥用... (尤其是当"有问题的电流源"是引脚本身时-不可能有这样的"稳压"-当无限电流从外部源到达时!)
对于要求最严苛、最关键且最稳健的应用-每个(尤其是外部信号接收) MCU GPIO 引脚上都安装了限流(保护)电阻器(通常是电阻网络)、这证明了'SOP'可在每个(尤其是外部信号接收) MCU GPIO 引脚上安装电流限制(保护)电阻器...