请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM44L520 您好!
我正在为引脚46 VCCAD/ADREFHI 提供3.3V 电压。
在第5.65节"功耗与建议运行条件间的关系"中的数据表中、Iccad 和 Icerfhi 处于不同的行中、并指出最大电流为15mA 和3mA。
我的问题是、对于单个 ADC 操作、最大电流是这两个电流之和吗?
我的电流 LDO 只能提供10mA 电流。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在为引脚46 VCCAD/ADREFHI 提供3.3V 电压。
在第5.65节"功耗与建议运行条件间的关系"中的数据表中、Iccad 和 Icerfhi 处于不同的行中、并指出最大电流为15mA 和3mA。
我的问题是、对于单个 ADC 操作、最大电流是这两个电流之和吗?
我的电流 LDO 只能提供10mA 电流。
谢谢!