This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:RM44L520APZT 的单个 ADC 操作

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/828786/rm44l520-single-adc-operation-of-rm44l520apzt

器件型号:RM44L520

您好!

我正在为引脚46 VCCAD/ADREFHI 提供3.3V 电压。

在第5.65节"功耗与建议运行条件间的关系"中的数据表中、Iccad 和 Icerfhi 处于不同的行中、并指出最大电流为15mA 和3mA。

 我的问题是、对于单个 ADC 操作、最大电流是这两个电流之和吗?

 

我的电流 LDO 只能提供10mA 电流。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚46的最大电流为18mA。

    此致、
    米罗