This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PGE:允许的结温

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1231H6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/828357/tm4c1231h6pge-allowable-junction-temperature

器件型号:TM4C1231H6PGE

你(们)好

我们将 TivaTmTM4C1231H6PGE 微控制器用于 我们的应用。

在数据表中、我们看到绝对最大结温(150摄氏度)和工作特性结温(94摄氏度)之间存在巨大差异。

为什么这一巨大差距? 建议的工作条件是什么? 仅为94摄氏度、也可以超过该值。

我们的器件耗电、此微控制器上测量的温度已经约为105摄氏度。

这可能是组件功率耗散和内部系统温度的累积影响。

请说明 我们可以达到94摄氏度以上的最大值。

此致、

Felix。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果超过最高工作结温、则无法保证器件正常工作。 在超过绝对最大额定值的情况下运行可能会对器件造成永久损坏。 在高于最高工作温度的温度下运行可能会导致(除其他外)更高的工作电流、更低的工作速度、超出规格的输入和输出电平、过多的闪存编程时间和过早的闪存数据保留丢失。