Other Parts Discussed in Thread: TM4C1231H6PGE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1231H6PGE 你(们)好
我们将 TivaTM4C1231H6PGE 微控制器用于 我们的应用。
在数据表中、我们看到绝对最大结温(150摄氏度)和工作特性结温(94摄氏度)之间存在巨大差异。
为什么这一巨大差距? 建议的工作条件是什么? 仅为94摄氏度、也可以超过该值。
我们的器件耗电、此微控制器上测量的温度已经约为105摄氏度。
这可能是组件功率耗散和内部系统温度的累积影响。
请说明 我们可以达到94摄氏度以上的最大值。
此致、
Felix。