我们正在我们的新设计之一中使用 Tiva TM4C1294NCPDT。 我的原理图中没有几个未使用的引脚。 我们应该如何处理未使用的引脚? 我们会将它们保持断开状态。 是否有任何文档说明了如何处理未使用的引脚?
提前感谢。
HARANATH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在我们的新设计之一中使用 Tiva TM4C1294NCPDT。 我的原理图中没有几个未使用的引脚。 我们应该如何处理未使用的引脚? 我们会将它们保持断开状态。 是否有任何文档说明了如何处理未使用的引脚?
提前感谢。
HARANATH
您好!
供应商的 Charles 提供了他通常的声音答案-实际上-正如他所说的那样-您所寻求的细节是 MCU 手册中的内容。
尽管如此、我的小型科技公司经常发现此类建议虽然在技术上"正确"、但未能正确地预测"现实世界设计注意事项"!
您可以考虑:
因此、我的团队倾向于将这些(当前和潜在)"未使用的引脚"路由到 A、"接头/连接器-安装在板边缘/周围"。 通过这种方式、您可以轻松地"扩展电路板的功能"、即需要时(通常为"何时")。 从而节省了"电路板旋转"。
MCU 手册提供了以"技术!"为基础的指南-有些人认为-"过于严重" 然而-电子是一家企业-"节省成本和延迟"-有理由反对(任何)会对 您的设计的"持续"能力产生负面影响... (您可以将这些"未使用、但现在标头驻留引脚"配置为"具有弱上拉的输入"或"输出设置为2mA、最大值"并驱动为低电平。)