This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:Tiva 的未使用引脚

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/861009/tm4c1294ncpdt-unused-pins-of-tiva

器件型号:TM4C1294NCPDT

我们正在我们的新设计之一中使用 Tiva TM4C1294NCPDT。 我的原理图中没有几个未使用的引脚。 我们应该如何处理未使用的引脚? 我们会将它们保持断开状态。 是否有任何文档说明了如何处理未使用的引脚?

提前感谢。

HARANATH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有关未使用引脚的建议、请转至 TM4C1294NCPDT 数据表中未使用信号的26.2部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    供应商的 Charles 提供了他通常的声音答案-实际上-正如他所说的那样-您所寻求的细节是 MCU 手册中的内容。

    尽管如此、我的小型科技公司经常发现此类建议虽然在技术上"正确"但未能正确地预测"现实世界设计注意事项"!

    您可以考虑:

    • 虽然您(此刻似乎)"不需要这些引脚-是否"保证保持真实-立即、甚至是遥远的未来?   那么呢?
    • 任何"降低您的电路板、"持续能力"的事情都应得到非常严格的评估。    MCU 手册是否提供了建议?
    • "电路板旋转"会导致延迟、增加成本并且经常会"在胁迫和/或匆忙下创建"-因此通常证明存在缺陷-要求  (另一个)电路板旋转!

    因此、我的团队倾向于这些(当前和潜在)"未使用的引脚"路由到 A、"接头/连接器-安装在板边缘/周围"。   通过这种方式、您可以轻松地"扩展电路板的功能"、即需要时(通常为"何时")。   从而节省了"电路板旋转"。

    MCU 手册提供了以"技术!"为基础的指南-有些人认为-"过于严重"    然而-电子是一家企业-"节省成本和延迟"-有理由反对(任何)会对 您的设计的"持续"能力产生负面影响...   (您可以将这些"未使用、但现在标头驻留引脚"配置为"具有弱上拉的输入"或"输出设置为2mA、最大值"并驱动为低电平。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CB1 -或职员-缓慢地将手枪升起至 CB1的头部...   忽略商业案例(详细)-某种程度上、这不是成功的最佳途径!

    有时-只是"在这里"-让(非常)感觉不太好...   (员工刚刚注意到-海报的"板材供应商"会让他/她的嘴唇舔干净-需要更多 GPIO!)