This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:DMA 时序

Guru**** 2929250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/859492/rm46l852-dma-timing

器件型号:RM46L852

我正在尝试弄清楚、一个 n 字节的 DMA 传输需要多长时间的 RM46。

我假设需要一些时钟来读取 DMA 源/目标地址、传输数据、然后更新寄存器。

1.您是否有任何与此相关的时间信息?

2.如果 CPU 内核和 DMA 试图访问内部存储器,谁会赢得仲裁?

Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!

    DMA 以系统时钟(HCLK)运行、并支持高达64位的传输。 内部 RAM 在整个支持的频率范围内支持字节/半字/字和双字模式的单周期读取和写入访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但这并不能真正解答问题。
    DMA 请求标志发出了多少个时钟、直至传输开始?  
    DMA 传输完成了多少个时钟、直到可以为新的 DMA 传输提供服务?

    谁在内存仲裁中胜出? DMA 或处理器?

    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!

    我没有 DMA 时序。 如果 没有其他 DMA 待处理、我估计的是 DMA 获取请求和 DMA 执行传输之间的2~3 HCLK 周期。

    DMA 通过 AXI 从器件接口从 TCM RAM 读取/写入数据。 TCM 端口可接收来自 LSU (CPU 加载/存储单元)、PFU (CPU 预取单元)和 AXI 从器件(DMA 等)的请求。 在大多数情况下、LSU 具有最高优先级、其次是 PFU、AXI 从器件具有最低优先级。 当一个较高优先级的器件访问一个 TCM 端口时、一个来自较低优先级器件的访问必须停止。