This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM46L852:运动控制系统

Guru**** 2562250 points
Other Parts Discussed in Thread: RM46L852, RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/859307/ccs-rm46l852-motion-control-system

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件: RM57L843

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

1>我们能否在 rm46L852中实现以下示例(运动控制系统)?

2> rm46L852中是否存在 HSC (高速计数器)和 PTO (脉冲序列输出)模块?

我在 rm57L843数据表中得到的模块不同

请指导我。 谢谢

2>第二个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本 TI 设计中的 HSC 和 PTO 均基于 N2HET 计时器(HSC 和 PTO 是热硬件模块)。 RM46L852有两个 N2HET 模块实例(N2HET1和 N2HET2)并且它们可被用于执行 HSC 和 PTO。

    您帖子中的第二张图片是 TIDUA43.pdf 的一部分、其中介绍了"3.1基于 N2HET 的高速计数器"。
    N2HET 模块的平铺说明可在相应 MCU 的 TRM 中找到。