请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM46L852 主题中讨论的其他器件: RM57L843
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
1>我们能否在 rm46L852中实现以下示例(运动控制系统)?
2> rm46L852中是否存在 HSC (高速计数器)和 PTO (脉冲序列输出)模块?
我在 rm57L843数据表中得到的模块不同
请指导我。 谢谢
2>第二个问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
本 TI 设计中的 HSC 和 PTO 均基于 N2HET 计时器(HSC 和 PTO 是热硬件模块)。 RM46L852有两个 N2HET 模块实例(N2HET1和 N2HET2)并且它们可被用于执行 HSC 和 PTO。
您帖子中的第二张图片是 TIDUA43.pdf 的一部分、其中介绍了"3.1基于 N2HET 的高速计数器"。
N2HET 模块的平铺说明可在相应 MCU 的 TRM 中找到。