This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:TM4C 中的 PWM 引脚、用于驱动电机

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/853647/tm4c123gh6pm-pwm-pins-in-tm4c-to-drive-motor

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: SN74LVC4245A

您好!

我尝试使用6个 PWM 引脚来驱动电机控制器中的 MOSFET。

我想知道是否有任何限制条件共同驱动6个电机。 每个电机通过 不同的电源驱动10A。

另外一件事是、我们可以通过任何方式从 TM4C123GH6PM 中的 GPIO 引脚驱动5V 输出。

谢谢、

Ayushi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ayushi Thakkar"]共同驱动6个电机的任何限制。

    您是否确实想驱动六个电机?    真的吗?

    您意识 到有(许多)种不同的电机类型-但您对电机"不知道"-不同的电机(可能)需要不同的控制方法和互连。

    [引用 user="Ayushi Thakkar"]我们是否可以通过任何方式 TM4C123GH6PM 的 GPIO 引脚驱动5V 输出。

    实际上、您可以-有"电压转换器 IC"-正确/安全地将3V3转换为5V -反之亦然。   您 未指定所需的输出电平-此供应商生产此类"多通道"电压转换器 IC。   单个 FET (可能是 PFET)可提供(远高于)的电流。

    您应该知道、"超过十年"现在、我的小型技术公司在 无刷直流电机的高度控制驱动中采用了6个 PWM 输出来驱动6个功率 FET (通过 FET "栅极驱动器"进行升压)!    (怀疑您打算使用 6个电源设备... 不是6个电机!"     这完全符合您的"123" MCU!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (感谢 Charles -为"正确答案"的框架。   我从未/永远不会执行"自我奖励"。)

    在员工到达时、我们可以看到该供应商的74LVC4245A'、这是一个"八路总线收发器和3V3到5V 转换器"。   (太完美了-那!)

    该器件可提供高达24mA 的输出电流-由(或) 3V3或5V 供电时。    我的公司已部署此器件并对此感到非常满意...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议!

    我将查看它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ayushi Thakkar"]我尝试使用6个 PWM 引脚来驱动电机控制器中的 MOSFET。

    感谢您-我们相信您的初始帖子(已添加)的最上面一行是"MOSFETs"

    使用6个 PWM 信号(强烈)表示您打算"驱动 BLDC 电机"。   请确认。

    然后、您会问:"在驱动6个此类电机方面是否存在任何限制?"   

    确实有许多:

    • 这些 BLDC 电机是否包含霍尔传感器?
    • 如果上述情况"证明是"-您如何建议"定期读取每个电机的霍尔传感器?"
    • 每个电机的电流需求是多少?
    • 您建议如何为"全部六个 BLDC 电机"提供(仅) 6个 PWM 输出的正确 PWM 驱动信号?
    • (几乎)您肯定必须"测量每个电机的电流"-有时(甚至)每个电机(单个)相位所需的电流。

    因此-如果您(真的)寻求"一起驱动6个 BLDC 电机"-您对这些电机(上面列出的要点)的敏锐响应肯定会证明是富有洞察力的...

    现实-不幸的是- 在您成功时不会"明快"...