Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: SN74LVC4245A
您好!
我尝试使用6个 PWM 引脚来驱动电机控制器中的 MOSFET。
我想知道是否有任何限制条件共同驱动6个电机。 每个电机通过 不同的电源驱动10A。
另外一件事是、我们可以通过任何方式从 TM4C123GH6PM 中的 GPIO 引脚驱动5V 输出。
谢谢、
Ayushi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM
您好!
我尝试使用6个 PWM 引脚来驱动电机控制器中的 MOSFET。
我想知道是否有任何限制条件共同驱动6个电机。 每个电机通过 不同的电源驱动10A。
另外一件事是、我们可以通过任何方式从 TM4C123GH6PM 中的 GPIO 引脚驱动5V 输出。
谢谢、
Ayushi
[引用 user="Ayushi Thakkar"]共同驱动6个电机的任何限制。
您是否确实想驱动六个电机? 真的吗?
您意识 到有(许多)种不同的电机类型-但您对电机"不知道"-不同的电机(可能)需要不同的控制方法和互连。
[引用 user="Ayushi Thakkar"]我们是否可以通过任何方式从 TM4C123GH6PM 的 GPIO 引脚驱动5V 输出。
实际上、您可以-有"电压转换器 IC"-正确/安全地将3V3转换为5V -反之亦然。 您 未指定所需的输出电平-此供应商生产此类"多通道"电压转换器 IC。 单个 FET (可能是 PFET)可提供(远高于)的电流。
您应该知道、"超过十年"现在、我的小型技术公司在 无刷直流电机的高度控制驱动中采用了6个 PWM 输出来驱动6个功率 FET (通过 FET "栅极驱动器"进行升压)! (怀疑您打算使用 6个电源设备... 不是6个电机!" 这完全符合您的"123" MCU!
[引用 user="Ayushi Thakkar"]我尝试使用6个 PWM 引脚来驱动电机控制器中的 MOSFET。
感谢您-我们相信您的初始帖子(已添加)的最上面一行是"MOSFETs"
使用6个 PWM 信号(强烈)表示您打算"驱动 BLDC 电机"。 请确认。
然后、您会问:"在驱动6个此类电机方面是否存在任何限制?"
确实有许多:
因此-如果您(真的)寻求"一起驱动6个 BLDC 电机"-您对这些电机(上面列出的要点)的敏锐响应肯定会证明是富有洞察力的...
现实-不幸的是- 在您成功时不会"明快"...