This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:也可通过 PC 串行端口和 Arduino UART 端口接收 GPS 数据、但不能通过 TM4C1294NCPDT UART 端口接收 GPS 数据

Guru**** 2251790 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, EK-TM4C1294XL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/820421/ccs-tm4c1294ncpdt-receiving-gps-data-in-pc-serial-port-and-arduino-uart-port-also-but-not-receiving-the-gps-data-in-tm4c1294ncpdt-uart-port

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

HII

当我与 Arduino 和 PC 通信 GPS (ORG1411-PM04)时、我们成功接收 GPS 数据 、但通过 TM4C1294NCPDT UART 、我们未收到正确的数据。

您可以浏览下面的屏幕截图 PC Serial port  

下面是 TM4C1294NCPDT UART 数据的屏幕截图

下面是我用于 GPS 通信的代码

e2e.ti.com/.../6242.code.txt

请帮助我解决这个问题

谢谢、致以诚挚的谢意

Anamika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anamika、您好!

    您的 UART 设置似乎正常、因此如果您获取了错误的数据、我首先怀疑波特率设置不正确。 您确定 GPS 应该使用4800吗? 对于我来说、GPS 模块的输出似乎非常低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在查看您的问题时遇到了一个有趣的问题。 我使用了较旧的 EK-TM4C129XL launchpad、当我连接到 Booster Pack 连接器上的引脚 X8-16时、在 PA6上也无法接收到。 当我连接到边缘连接器(X11-25)时、它工作正常。 在具有 PCB 版本 A 的较新 Launchpad 上、我没有遇到此问题。 下面是全新旧 launchpad PCB 的图片、可帮助您识别您的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anamika、您好!

    您在解决此问题方面是否取得了任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anamika、您好!

    由于我们没有听到您的反馈,我假设您能够解决您的问题。

    我现在将关闭此线程、但如果您尚未解决此问题、请在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则打开新线程)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Bob Crosby

    很抱歉耽误你的回答。

    我使用 EK-TM4C1294XL Rev- D

    正如我在 按下 UART2引脚上的硬按钮时所观察 到的那样、我能够正确接收 GPS 数据、这可能是连接松动的问题。