This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 提供24位 ADC 的 LaunchPad 或 Booster?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/824704/launchpad-or-booster-that-provides-a-24-bit-adc

主题中讨论的其他器件:ADS1220MSP430I2041

更改了标题。  。 。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候语和欢迎语  (首次张贴海报)

    (主要)年轻、女性、大学生(他们很好地支持我的小型技术公司)注意到(也许是出于"好理由")" 这里没有这样的24位 LPad 或增压器。  (或通过竞争对手的站点产品...)

    为什么-是这样?   二十四位是一项"大交易"、它带来了一项"重大挑战"-跨越多个工程学科。  (即使是 PCB 设计-尤其是 PCB 设计)  

    因此、如果不问"证据中的事实":

    • 您/您的团队为何寻求这样一种"高性能-但同样要求高"的器件?
    • 因为"不能随时使用"-您/您的团队是否准备好"翻滚您自己的?"

    您可能会注意到、部署此类设备(20/22/24位)的许多(也许大多数)专业公司都这样做、以增强"动态信号范围"、而不仅仅是增加信号分辨率。

    据认为、16位-也许甚至18位-更有可能(在某处)可用-并且(它们)可能证明是一个更好的选择。   此外、与"用户尝试的 PCB 设计和布局"相比、您更喜欢使用"准备就绪/测试"的评估板(不仅是 Booster)。   试验板-几乎肯定-在  这个 ADC 分辨率水平上"没有机会取得成功"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于 MSP430、我们有一些24位 Σ-Δ 器件。 您可以参阅 此 http://www.ti.com/microcontrollers/msp430-ultra-low-power-mcus/products.html#~p121=24-bit%20Sigma%20Delta

    最好提供有关您的项目的更多信息、我们将为您提供更好的选择。

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary!  我的项目是一个具有~25-35uV 所需步进分辨率和~8mV 总范围的振幅。

    要以最小误差解决该问题、我认为需要>18位的 ENOB。   TI MCU 生态系统似乎具有(大部分) 16位的板载 ADC 产品、然后跳转到24位。

    不过、我完全不熟悉 TI 产品。

    最好从 LaunchPad 开始、以便轻松进入 IDE。 但我也会尝试使用非 LaunchPad MCU。

    或单独的 ADC。  ADS1220不断通过我的雷达。  但我不确定这是否是适合此应用的出色产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    以 MSP430I2041为例。 如果您使用内部1.2V 基准、则 可以获得所需的4.5uV 分辨率、如果考虑应满足您的25uV 需求的误差、

    您还需要一些通信接口吗? MSP430可以提供更多您可能需要的外设、您可以进行一些数据处理。

    此致

    Gary