Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, MSP430I2041
更改了标题。 。 。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, MSP430I2041
更改了标题。 。 。
谢谢
问候语和欢迎语 (首次张贴海报)
(主要)年轻、女性、大学生(他们很好地支持我的小型技术公司)注意到(也许是出于"好理由")" 这里没有这样的24位 LPad 或增压器。 (或通过竞争对手的站点产品...)
为什么-是这样? 二十四位是一项"大交易"、它带来了一项"重大挑战"-跨越多个工程学科。 (即使是 PCB 设计-尤其是 PCB 设计)
因此、如果不问"证据中的事实":
您可能会注意到、部署此类设备(20/22/24位)的许多(也许大多数)专业公司都这样做、以增强"动态信号范围"、而不仅仅是增加信号分辨率。
据认为、16位-也许甚至18位-更有可能(在某处)可用-并且(它们)可能证明是一个更好的选择。 此外、与"用户尝试的 PCB 设计和布局"相比、您更喜欢使用"准备就绪/测试"的评估板(不仅是 Booster)。 试验板-几乎肯定-在 这个 ADC 分辨率水平上"没有机会取得成功"。
你(们)好
对于 MSP430、我们有一些24位 Σ-Δ 器件。 您可以参阅 此 http://www.ti.com/microcontrollers/msp430-ultra-low-power-mcus/products.html#~p121=24-bit%20Sigma%20Delta
最好提供有关您的项目的更多信息、我们将为您提供更好的选择。
此致
Gary
您好、Gary! 我的项目是一个具有~25-35uV 所需步进分辨率和~8mV 总范围的振幅。
要以最小误差解决该问题、我认为需要>18位的 ENOB。 TI MCU 生态系统似乎具有(大部分) 16位的板载 ADC 产品、然后跳转到24位。
不过、我完全不熟悉 TI 产品。
最好从 LaunchPad 开始、以便轻松进入 IDE。 但我也会尝试使用非 LaunchPad MCU。
或单独的 ADC。 ADS1220不断通过我的雷达。 但我不确定这是否是适合此应用的出色产品。